搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
配置数字量报警
配置一个简单的布尔警报,在运行时对 Motor1 出现的问题发出警告。
小贴士:
默认情况下,数字量报警在其
输入变量
等于 1 时触发。有关更多信息,请参见
报警类型
。
在
项目视图
中,右键单击
报警
,然后选择
新建
数字量报警
。
在
属性
中,在
输入变量
和
Motor1Alarm
变量之间创建动态链接。
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
在
消息
中,输入警告消息。
例如,输入
Motor1 alarm
。
快速启动项目
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal