系统日志

系统日志是一种通用机制,用于公开来自
FactoryTalk Optix Studio
的消息以监测软件执行流和诊断问题。这些日志由
FactoryTalk Optix 应用程序
FactoryTalk Optix Studio
发出。
FactoryTalk Optix Runtime
日志的位置取决于客户端设备操作系统:
  • Linux 设备:
    /persistent/log/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Optix
  • Windows 设备:
    %localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Application\Log
FactoryTalk Optix Studio
设计阶段,发生的任何日志消息都将显示在
FactoryTalk Optix Studio
的底部栏中并保存。
通过启动
FactoryTalk Optix 应用程序
来运行源项目时,既可以从本地开发计算机监测日志事件,也可以从部署了
FactoryTalk Optix Runtime
应用程序的客户端设备监测。
FactoryTalk Optix Runtime
日志事件显示在
FactoryTalk Optix Studio
用户界面中以客户端设备为名称的单独状态选项卡上。这些日志还会保存在文件系统中的以下位置:
  • 对于在本地仿真中启动的项目:
    %localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Emulator\Log\<Project name>
  • 对于在客户端设备上启动的项目:
    %localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio\LogDevice\<Devicename>
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal