术语字典

FactoryTalk Optix
相关的术语。
参数
方法的输入和输出参数。
DBMS
数据库管理系统。
无外设设备
无显示器的设备。例如,Web 服务器或物联网设备。
DSN
数据源名称,其中包含可使应用程序能够通过驱动程序连接到数据库的信息。
事件
在设计时定义的方法和命令,如果在运行时满足某些条件,将执行这些方法和命令。
区域设置 ID
由两段(例如
en
US
)组成的标签(例如
en-US
)。第一段标识用户界面的语言和国家/地区。第二段定义计量单位及日期和时间格式。
实例
从对象类型或变量类型派生的对象或变量。
区域设置
给定用户的国家/地区和语言设置,由
locale ID
标签表示。
应用程序逻辑
在运行时确定应用程序行为的编程逻辑。
方法
由对象或 NetLogic 公开而且可以在设计时或运行时执行的操作。在调用它时,会运行一组指令。
信息模型
用于描述项目节点或整个项目的结构和特征的节点。
交互式会话
当应用程序具有图形界面时由画面引擎在运行时生成的会话。
节点
信息模型中的元素单位。
节点可以是:
  • 对象类型
  • 变量类型
  • 变量
  • 方法
ODBC
打开用于访问数据库管理系统的数据库连接 API。
对象
一个节点,可以包含代表以下任一项的对象和变量:
  • 物理对象。例如,电机。
  • 抽象对象或功能。例如,配方。
OPC UA
开放平台通信统一架构(机对机通信智能制造标准)。
预定义类型
开发环境中默认包含的对象类型或变量类型。
画面引擎
一个对象,用于创建在运行时显示 UI 的交互式会话。
属性
节点的不可分割变量。在 C# 上下文中为类的不可分元素。
FactoryTalk Optix 应用程序或 FTOptixApplication
FactoryTalk Optix Studio
生成而且在目标系统上运行的 HMI 或物联网应用程序。
FactoryTalk Optix Studio
用于设计和部署 HMI 与物联网应用程序的
FactoryTalk®Optix Studio
集成开发环境 (integrated development environment, IDE)。
会话
FactoryTalk Optix 应用程序
的运行时上下文,用户在该上下文中基于自己的权限运行读取和写入操作。
结构体变量
包含其他变量(例如模拟量变量)的变量。
标签
控制器变量。
目标
可以运行
FactoryTalk Optix 应用程序
的系统或设备。例如,HMI 面板、Web 服务器或物联网设备。
类型
从中派生对象实例或变量实例的对象或变量模型。
URI
统一资源标识符,即对资源进行唯一标识的字符序列。
资源 URI
表示项目内外文件或资源的路径(URI - 统一资源标识符)。
UUID
通用唯一标识符。
变量
表示数字值的节点,可能包含其他变量。
小组件
可重复使用的图形对象,可能包含其他对象和变量。例如,用于配置用户的面板。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal