事件和方法

事件是指示发生了特定条件的运行时消息。事件可以触发创建应用程序逻辑的方法。

方法触发器

在以下情况下,对象可能会触发方法:
  • 在运行时发生事件
  • C# NetLogic 调用方法
  • 在运行时发生来自 OPC UA 客户端的请求
  • 在设计时或运行时调用 C# 方法
小贴士: 可将多个方法与单个事件相关联。发生事件时,将按照在事件中配置的顺序执行这些方法。

示例

事件
方法
单击按钮
生成 PDF 报表
变量超出设定值
触发报警
OPC UA 客户端发出请求
查询数据库
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal