将界面与 NetLogic 相集成

将界面与 NetLogic 相集成

将 NetLogics 与应用程序界面集成。
  1. 项目视图
    中,展开
    UI
    MainWindow (type)
  2. 配置“插入随机数据”按钮:
    1. 项目视图
      中,选择
      InsertButton
    2. 事件
      中,选择
      MouseClick 事件
      旁边的
      Add
      ,然后选择
      ProjectName
      数据存储
      嵌入式数据库1
      EmbeddedDatabase1NetLogic
      InsertRandomValues
  3. 配置“在标签中显示查询”按钮:
    1. 项目视图
      中,选择
      RunQueryButton
    2. 事件
      中,选择
      MouseClick 事件
      旁边的
      Add
      ,然后选择
      ProjectName
      UI
      MainWindow (type)
      QueryResultLabel
      QueryResultLabelLogic
      RunQuery
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal