开发用于插入随机值的 NetLogic

此 NetLogic 脚本用于将随机值插入到数据库的
Table1
表中。
先决条件
设置默认外部代码编辑器。请参见设置默认代码编辑器
  1. 开发 NetLogic
  2. 项目视图
    中,展开
    数据存储
    文件夹。
  3. 右键单击数据库,然后选择
    新建
    运行时 NetLogic
  4. 将光标悬停在 NetLogic 上,选择
    Edit
    并输入
    EmbeddedDatabase1NetLogic
  5. 双击 NetLogic。
    外部代码编辑器将打开。
  6. 在代码编辑器中,使用以下代码替换现有代码:
    #region Using directives using System; using FTOptix.HMIProject; using FTOptix.NetLogic; using FTOptix.Store; #endregion public class EmbeddedDatabase1NetLogic : BaseNetLogic { public override void Start() { // Insert code to be executed when the user-defined logic is started } public override void Stop() { // Insert code to be executed when the user-defined logic is stopped } [ExportMethod] public void InsertRandomValues (){ // Get the current project folder. var project = Project.Current; // Save the names of the columns of the table to an array string[] columns = { "Column1", "Column2", "Column3" }; // Create and populate a matrix with values to insert into the odbc table var rawValues = new object[1000, 3]; Random randomNumber = new Random (); for (UInt16 i = 0; i < 1000; ++i) { // Column1 rawValues[i, 0] = i; // Column2 rawValues[i, 1] = randomNumber.Next(0, 5000); // Column3 rawValues[i, 2] = randomNumber.NextDouble() * 5000; } var myStore = LogicObject.Owner as Store; // Get Table1 from myStore var table1 = myStore.Tables.Get<Table>("Table1"); // Insert values into table1 table1.Insert(columns, rawValues); } }
  7. 保存代码。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal