- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
开发用于导入对象的解决方案
此设计时脚本可在项目中基于
CSV
文件中的数据创建对象。
小贴士:
可从以下位置下载示例项目:
ObjectsFromCSV.zip先决条件
创建项目。
在以下示例中,
CSV
文件中包含有关报警和这些报警所用模型变量的信息。variable,var1,boolean variable,var2,uint32 alarm,alarm1,digital,var alarm,alarm2,analog,var2
#1 列 | #2 列 | #3 列 | #4 列 |
---|---|---|---|
指示是需要创建项目变量(关键字 variable )还是报警(关键字 alarm )。 | 指示要创建的节点的名称。 | 指示用于创建变量的数据类型:
| 指示报警所指向的变量。 |
提供反馈