创建应用程序界面

创建一个按钮和一个标签,在按下该按钮时,标签的文本将发生更改。
  1. 项目视图
    中,展开
    UI
  2. 右键单击
    MainWindow (type)
    ,然后选择
    新建
    基本控件
    按钮
  3. 属性
    中,将
    文本
    设置为
    Run Script
  4. 项目视图
    中,右键单击
    MainWindow (type)
    ,然后选择
    新建
    基本控件
    标签
  5. 属性
    中,将
    文本
    设置为
    Original label text
  6. 排列界面元素。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal