- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
编辑 NetLogic
使用外部代码编辑器修改 NetLogic 代码。
先决条件
设置默认外部代码编辑器。请参见设置默认代码编辑器。
- 编辑 NetLogic
- 在项目视图中,双击 NetLogic 对象。默认的外部代码编辑器将打开。小贴士: Rockwell Automation 推荐使用 Microsoft Visual Studio 2022 或 Microsoft Visual Studio Code 作为默认代码编辑器。在使用不同的代码编辑器时,某些开发辅助功能可能不可用。
- 在外部代码编辑器中,编辑 NetLogic 代码并保存文件。小贴士:可以通过添加以下声明来公开自定义方法:[ExportMethod] public void MyCustomMethod1() { //Add custom code here }
提供反馈