本地调试 NetLogic

通过在本地使用 Visual Studio 或 Visual Studio Code,可在本地识别、调查和修复 NetLogic 代码问题。
要远程调试 NetLogic,请参见远程调试 NetLogic
小贴士: NetLogic 错误在运行时在
FactoryTalk Optix Studio
日志面板中报告。NetLogic 运行时错误在运行应用程序的目标的选项卡(例如)中报告。设计时 NetLogic 错误在选项卡中报告。
有关更多信息,请参阅外部代码编辑器文档。
先决条件
  1. 调试 NetLogic
  2. 在主工具栏中,选择
    打开 .NET 解决方案
    默认的外部代码编辑器将打开。
    小贴士: Rockwell Automation 推荐使用 Microsoft Visual Studio 2022 或 Microsoft Visual Studio Code 作为默认代码编辑器。在使用不同的代码编辑器时,某些开发辅助功能可能不可用。
  3. 调试:
    • 运行时 NetLogic。在外部代码编辑器中,调试
      FTOptixRuntime
      ,并在
      FactoryTalk Optix Studio
      中选择
      运行
      小贴士: 可以在仿真器目标上运行项目以进行调试。
    • 设计时 NetLogic。在外部代码编辑器中,调试
      FTOptixStudio
      ;在
      FactoryTalk Optix Studio
      中,右键单击 NetLogic,然后选择要执行的方法。
  4. 停止调试器和应用程序运行时,然后编辑代码。
  5. 重复2
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal