使用集合

可以对集合中的对象进行计数、迭代、添加和移除。

对集合中的对象进行计数

集合的
count
属性是整数变量,表示集合中的对象数。以下示例显示
Panel1
对象中的子节点数:
var myObj = Project.Current.FindObject("Panel1"); Log.Info("The node contains " + myObj.Children.Count + " nodes");

对集合中的对象进行迭代

可以使用
foreach
指令来对集合中的对象进行迭代。以下示例为
Panel1
对象的每个子节点生成信息性消息。结果为所有子节点的
BrowseName
列表。在该示例中,创建了一个临时
child
变量,该变量表示每个循环中的不同子节点。
var myNode = Project.Current.Find("Panel1"); foreach (var child in myNode.Children) Log.Info(child.BrowseName);

添加或移除 OPC UA 节点

可以使用集合所表示的
Add()
Remove()
方法来添加或移除项目节点。请参见添加或移除节点
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal