IUANode.GetVariable(browsePath)

返回
IUAVariable
C# 对象。该对象与调用该方法的节点的第一个子变量相对应。返回的对象名称与参数相对应。
IUAVariable GetVariable(string
browsePath
);

参数

browsePath
(string)
可以是:
  • 对象的
    BrowseName
  • 信息模型中对象的路径,唯一表示为使用
    /
    分隔的
    BrowseName
    值序列

返回

IUAVariable
与请求的变量匹配的 C# 对象。

示例

以下示例显示的是返回的 C# 对象,该对象与
Motor1
对象的
Speed
变量相对应:
var currentSpeed = Project.Current.GetObject("Motor1").GetVariable("Speed")
var currentSpeed = Project.Current.GetVariable("Motor1/Speed");
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal