搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
显示存储库和远程项目
登录到
FactoryTalk Optix
时,会自动显示可用于创建或打开远程项目的远程存储库和远程项目。
在
FTOptix
工具栏的右侧,选择
登录
。
在
欢迎
界面,选择
继续使用 MyRockwell-SAML
。
在
登录
界面,输入
FactoryTalk Optix
的
FactoryTalk Hub
Email
和
密码
。
(可选)要保持登录状态,选择
使我保持登录状态
。
选择
登录
。
版本控制
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal