拉取预览

从远程存储库中拉取更改以查看本地项目和远程项目之间的冲突。
预览会显示已更改的值和已移除的对象。保留本地项目中的更改或远程项目中的更改。
拉取预览
示例可能包括:
条目
说明
1
突出显示的冲突或更改所在的行。
2
选择
接受所有本地更改
将接受所有本地更改。选择
接受所有远程更改
将接受远程存储库中的所有更改。
3
通过显示
全部
项目内容、仅显示对项目进行的
更新
或仅显示项目中的
冲突
来筛选预览中的更改。
4
选择
Sort descending
可导航到并展开下一个冲突,选择
Sort ascending
可导航到上一个冲突。
5
选择行中左侧的冲突将接受本地更改。
本地历史记录
指示本地内容。将指示值的变化,并将已移除的对象划掉。
6
选择行中右侧的冲突将接受远程更改。
远程历史记录
指示远程内容。将指示值的变化,并将已移除的对象划掉。
7
行中的图标指示:
  • Preview conflicts
    本地项目与远程项目之间存在冲突。
  • Preview resolved
    冲突已得到解决(通过选择行中的本地更改或远程更改)。
  • Preview changes
    本地项目或远程项目中存在更改。
  • Preview additions
    已添加对象。
  • Preview deletions
    已移除对象。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal