搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
删除组
删除某个组会将其移除,而且向该组分配的用户将不再是该组的成员。
从配置板页面或
项目视图
中删除组。
在主工具栏中,选择
打开配置板页面
,然后选择
管理用户和组
。
在配置板页面的
组
下面,选择要删除的一个或多个组。
选择
删除
。
小贴士:
您还可以在配置板页面或
项目视图
中右键单击要删除的组,然后选择
删除
。
该组将从配置板页面和
项目视图
中移除。
组
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal