创建用于切换区域设置的按钮

创建两个按钮,一个按钮将界面语言更改为英语,另一个将界面语言更改为波兰语。
  1. 创建按钮:
    1. 项目视图
      中,创建两个按钮,方法是右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      按钮
    2. 对这些按钮进行重命名,方法是将光标悬停在每个按钮上,选择
      Edit
      并输入以下内容:
      • USLocaleButton
      • PLLocaleButton
  2. 配置英语区域设置按钮:
    1. 项目视图
      中,选择
      USLocaleButton
    2. 属性
      中,将
      文本
      设置为
      English
    3. 事件
      中,选择
      MouseClick 事件
      旁边的
      Add
      ,然后选择
      命令
      变量命令
      设置变量值
    4. 输入参数
      下面,在
      VariableToModify
      别名
      {会话}
      会话
      ActualLanguages@NodeId
      之间创建动态链接。
      小贴士: 可以从对话框底部的
      属性
      下拉菜单中选择
      @Attribute
      值。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
    5. 输入参数
      下面,将
      设置为
      en-US
  3. 配置波兰区域设置按钮:
    1. 项目视图
      中,选择
      PLLocaleButton
    2. 属性
      中,将
      文本
      属性值设置为
      Polish
    3. 事件
      中,选择
      MouseClick 事件
      旁边的
      Add
      ,然后选择
      命令
      变量命令
      设置变量值
    4. 输入参数
      下面,在
      VariableToModify
      别名
      {会话}
      会话
      ActualLanguages@NodeId
      之间创建动态链接。
      小贴士: 可以从对话框底部的
      属性
      下拉菜单中选择
      @Attribute
      值。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
    5. 输入参数
      下面,将
      设置为
      pl-PL
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal