网络接口变量

将图形对象的属性绑定到
其他 IP 地址
对象中的预定义
网络接口
变量,为 HMI 设备配置网络。例如,通过与
IP 地址
变量绑定,可以指定 HMI 设备的 IP 地址。要与变量绑定,请参见创建动态链接
动态链接浏览器中
网络接口
下的
其他 IP 地址
类别用于显示与 HMI 设备相关的变量。
其他 IP 地址变量
变量
类型
定义
读取或写入
需要重新启动
接口名称
String
接口名称
只读
不需要重新启动
DHCP 已激活
Boolean
使用 DHCP 自动获取 IP 设置
读取/写入
需要重新启动
IP 地址
String
网络的 IP 地址
读取/写入
需要重新启动
掩码
String
网络的子网掩码
读取/写入
需要重新启动
DNS 1
String
网络的主 DNS 地址
读取/写入
需要重新启动
DNS 2
String
网络的次 DNS 地址
读取/写入
需要重新启动
默认网关
String
默认网络网关的 IP 地址
读取/写入
需要重新启动
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal