以远程本地时区查看报警

以远程本地时区查看报警

如果以本地时区查看报警,将能够在远程查看报警事件。
  1. 选择
    模板库
  2. 模板库
    中,将
    报警网格
    报警历史记录网格
    对象从
    Widgets
    拖到
    UI
    文件夹中的某个节点中。
  3. 项目视图
    中,选择报警对象。
  4. 属性
    中,展开
    Timestamp
  5. 文本
    中,重置当前值,然后选择
    更改动态链接
  6. 在窗口底部,选择
    高级...
  7. 在“高级动态链接”编辑器中,选择
    插入
    ,然后选择
    表达式计算器
  8. 表达式
    中,输入
    {0} + {1}
  9. {0} DynamicLink
    窗格中,选择
    更改动态链接
    ,然后选择
    别名
    {Item} […]
    AlarmCondition
    Time
  10. {1} DynamicLink
    中,选择
    更改动态链接
    ,然后选择
    别名
    {Session}
    会话
    时区偏移量
  11. 选择
    选择
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal