创建用于关闭主机系统的按钮

添加用于关闭在其上运行
FactoryTalk Optix 应用程序
的主机操作系统的按钮。
重要提示: 按下
关闭系统
立即关闭运行
FactoryTalk Optix 应用程序
的主机操作系统
  1. 项目视图
    窗格中,右键单击
    MainWindow (type)
    ,然后选择
    新建
    基本控件
    按钮
  2. 将光标悬停在按钮上,选择
    Edit
    并输入
    ShutDownSystemButton
  3. 属性
    中,将
    文本
    设置为
    SHUT DOWN HOST SYSTEM
  4. 事件
    中,选择
    MouseClick 事件
    旁边的
    Add
    ,然后选择
    ProjectName
    NetLogic
    ShutDownSystemNetLogic
    SystemShutDown
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal