创建用户

创建具有自定义属性的用户类型,自定义属性可控制时钟标签在 UI 中处于显示还是隐藏状态。
  1. 创建用户:
    1. 项目视图
      中,展开
      安全
    2. 右键单击
      用户
      ,然后选择
      新建
      用户
    3. 将光标悬停在用户上,选择
      Edit
      并输入
      UserPersistentSettings
    4. 属性
      的底部选择
      Add
      ,然后选择
      变量
    5. 将光标悬停在变量上,选择
      Edit
      并输入
      ShowClock
    6. 选择变量旁边的
      Int32
      ,然后选择
      Boolean
  2. 创建用户类型:
    1. 类型视图
      中,依次双击
      安全
      用户
    2. 项目视图
      窗格中,将
      UserPersistentSettings
      拖到
      类型视图
      中。
  3. 为新用户类型创建文件夹:
    1. 右键单击
      用户
      ,然后选择
      新建
      文件夹
    2. 将光标悬停在文件夹上,选择
      Edit
      并输入
      UsersPersistentSettings
  4. 添加具有持久性设置的用户:
    1. 项目视图
      中,将光标悬停在
      UserPersistentSettings
      上,选择
      Edit
      并输入
      Bob
    2. Bob
      拖到
      UsersPersistentSettings
      中。
    3. 属性
      中,将
      密码
      设置为
      test
    4. 右键单击
      UsersPersistentSettings
      文件夹,然后选择
      新建
      全部
      安全
      用户
      UserPersistentSettings
    5. 属性
      窗格中,将
      密码
      设置为
      test
    6. 将光标悬停在用户上,选择
      Edit
      并输入
      Jane
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal