配置非标准计量单位

您可以在
工程单位字典
中配置非标准计量单位。例如,使用非标准计量单位可以每分钟心跳次数为单位表示一小时生产的件数。
非标准计量单位具有特定属性。
斜率
是用于将标准单位值转换为非标准单位的换算系数。
截距
是要与参考计量单位相加的值。使用线性表达式
Y = M x X + Q
执行换算,其中
X
是输入值,
M
是斜率,
Q
是用于计算
Y
输出结果的截距
  1. 项目视图
    中,右键单击
    模型
  2. 选择
    新建
    全部
    工程单位
  3. 选择
    工程单位字典
  4. 双击新字典。
  5. MeasurementSystemMap
    (在画面中心打开)的标题栏中,选择
    Add
    在映射表中将出现一个新行。
  6. 物理维度
    列中,选择非标准计量单位的参考量。
    例如,对于每分钟的心跳次数,选择
    频率
    赫兹
  7. 显示名称
    列中,键入计量单位的名称。
  8. 说明
    列中,键入计量单位的说明。
    小贴士:
    名称
    说明
    都可以通过
    LocalizationDictionary
    对象进行翻译。
  9. 斜率
    列中,输入标准单位值的换算系数。
    例如,输入
    60
    可计算每分钟的心跳次数。
  10. 截距
    列中,输入要与参考计量单位相加的值。
    例如,输入
    0
生成的计量单位将出现在
结果
列中。
小贴士:
表示“1 Hz = 每分钟心跳次数为 60”的非标准计量单位可以包含所配置的如下属性:
  • 实际数量
    。频率。
  • 显示名称
    。BPM。
  • 斜率
    。60。
  • 截距
    。0。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal