配置计量系统映射

在与项目区域设置关联的单位系统中使用首选工程单位。在以下系统中映射自定义单位:国际单位制、美国惯用计量系统、英制单位。
小贴士: 所显示数据的计量系统由会话区域设置确定。例如,具有 en-US 区域设置的会话以华氏度为单位显示温度。
先决条件
(可选)定义自定义工程单位。请参见创建工程单位字典
  1. 项目视图
    中,选择项目的根节点。
    小贴士: 根节点位于
    项目视图
    的顶部,与项目同名。
  2. 属性
    中,选择
    计量系统映射
    旁边的
    Editor
    用计量系统编辑器编辑
  3. 要添加计量系统映射行,请选择
    Add
  4. 要编辑计量系统映射行,请将光标悬停在单元格上,选择下拉箭头并选择一个值。
    表示所关注的输入量或来自要转换的传感器的值。所选计量单位将转换为以下各列中不同区域设置的等效数量:
    • 国际单位制
    • 美国惯用计量系统
    • 英制单位
  5. (可选)要删除计量系统映射行,请选择计量系统映射行中的一个单元格并选择
    删除
示例:计量系统映射
国际单位制
美国惯用计量系统
英制单位
容积:升 [l]
升 [l]
夸脱(美制) [qt (US)]
夸脱(英制) [qt (UK)]
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal