创建非易失性存储

创建非易失性数据存储来保留特定项目节点的数据。
小贴士: 对于某些属性值,可使用动态链接。有关更多信息,请参见创建动态链接
  1. 创建非易失性存储对象:
    1. 窗格中,右键单击
      非易失性
    2. 选择
      新建
      非易失性存储
    3. (可选)在中的
      名称
      中,选择
      Edit
      以对存储进行重命名。
  2. 添加一个项目节点以保留其数据:
    1. 中,选择
      节点
      旁边的
      Add
    2. (可选)选择
      Edit
      以对节点进行重命名。
    3. (可选)展开节点。在
      类别
      中,选择 Add Dynamic Link
      设置类别
      ,然后创建动态链接。
    4. (可选)展开节点。在
      NodeClass
      中,选择节点类,或选择
      添加动态链接
      并创建动态链接。
  3. 通过执行以下操作之一,指定所选项目节点的新数据的保存频率:
    • 写延迟
      中,可通过选择
      Edit
      来输入毫秒数。
    • 写延迟
      中,选择
      添加动态链接
      ,然后创建动态链接。
  4. 通过执行以下操作之一确定是否要仅保留已存储的更改:
    • 已启用增量观察器
      中,设置值。
    • 已启用增量观察器
      中,选择
      添加动态链接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal