搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
重用默认配方编辑器中的对象
您可以将默认配方编辑器小组件中的对象用作自定义配方解决方案的构建块。
在
项目视图
中,右键单击
配方
,然后选择
新建
配方编辑器
。
选择
配方编辑器
对象,然后选择
锁定
。
将显示与
配方编辑器
对象相关联的图形对象。
开发自定义的管理配方界面。
有关更多信息,请参见
配方编辑器自定义
。
移除在
1
中创建的默认
配方编辑器
小组件。
配方编辑器自定义
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal