可通过复制项目来将现有项目用作新项目的模板。
打开要复制的项目,然后在主菜单中选择
另存为
。
在
项目另存为
中,填写:
名称
。新项目的名称。
位置
。项目文件的存储位置。默认情况下,复制的项目与原始项目存储在相同的位置。选择文件夹图标以浏览到新位置。
(可选)
使用源控制
。选择此选项会将项目保存在 Git 存储库中。
选择
确定
。
项目
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal