数组编辑器

使用数组编辑器修改数组变量的值。
数组编辑器
数组编辑器条目
条目
名称
说明
1
Add
添加
将单元格添加到不受约束的数组。
2
删除
从不受约束的数组中移除单元格。
3
数组单元格列
列出数组单元格。
4
数组值列
列出可编辑的数组单元格值。
小贴士:
如果数组列出了颜色,则可选择颜色预览来打开颜色选择器。
可以在单元格值中创建动态链接,并使父数组索引处于动态状态。有关更多信息,请参见创建动态链接
5
应用
按钮
应用对数组值所做的更改并关闭编辑器。
6
取消
按钮
取消对数组值所做的更改并关闭编辑器。
7
在选项卡中打开
按钮
在中央窗格中打开数组编辑器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal