搜索节点
使用
项目视图
中的搜索
可以搜索和筛选树结构中的项目节点。- 在项目视图中,执行以下操作之一:
- 要搜索项目节点,请在搜索中输入搜索查询。
- 要清除搜索查询,在搜索中选择。

- 要按类型筛选项目节点,在搜索中选择,然后选择或清除要包含在查询中的节点类型。

- 要清除所有筛选器,在搜索中选择,然后选择
清除所有筛选器。
通过输入n:,可以使用Node_IDNodeID搜索项目节点例如:n: 85/00000000000123456小贴士: 也可以在“/”后只输入数字字符串,作为搜索查询。对于每个项目节点,该字符串应唯一。例如:n: 00000000000123456至少需要 4 个字符的 NodeID 才能触发搜索。您还可以仅按命名空间进行搜索,例如n: 8/或n: 123/。此搜索方法没有长度要求,但可能耗费更多时间。
提供反馈