导航节点

项目视图
中导航项目内容。
  • 执行以下操作之一:
  • 项目视图
    中选择任意节点,并开始键入要查找的节点名称。
    已选择匹配的注释。
    小贴士: 从当前所选节点向下搜索节点。如果没有匹配项,则将继续从第一个节点搜索到当前选定的节点。
  • 展开所选节点。
  • 折叠所选节点。
  • 将节点下移。
  • 将节点上移。
  • 通过选择
    向后导航
    来选择先前选择的节点。
  • 通过选择
    向前导航
    来选择最新节点。
  • 右键单击根项目节点,然后选择
    全部折叠
    来折叠所有节点以方便导航。
  • 项目视图
    分为两个区域,您可以在这两个区域中单独滚动。选择
    拆分项目视图
    以对视图进行划分。再次选择
    拆分项目视图
    以取消视图划分。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal