搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
创建文件夹
创建要包含项目节点的文件夹。
可创建任意文件夹的多个版本。当创建文件夹时,该文件夹会自动具有上下文菜单,您可以右键单击该菜单以创建特定于该文件夹类别的条目。每个文件夹类别
前面都有一个图标。
在
项目视图
中,创建以下任意一项:
文件夹
。右键单击要包含文件夹的节点,然后选择
新建
文件夹
。
类别文件夹
。右键单击项目级别节点,选择
新建
并选择文件夹类别。
文件夹#
将出现在
项目视图
中。
节点
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal