创建证书

要进行安全的通讯,OPC UA 应用程序必须具有相应的公共证书和相应的私钥。
  1. 在标题栏中,选择
    FactoryTalk Optix Studio 选项
    后面的下拉箭头,然后选择
    创建证书
  2. 主题
    下面,填写:
    • 通用名称
      。URL 的名称。
    • 组织
      。组织的名称。
    • 组织单位
      。组织中要为其创建证书的部门。
    • 地点
      。组织所在的城市。
    • 州/省/市/自治区
      。组织所在的州/省/市/自治区的名称。
    • 国家/地区
      。组织所在的国家/地区。
  3. OPC UA 信息
    下面,填写:
    • 应用程序 URI
      。全局唯一的应用程序 URI。
    • 域名
      。在其上运行应用程序的设备的主机名。
      重要提示: DNS 名称只有在全为小写时才能被识别。
    • IP 地址
      。将在其上运行应用程序的 IP 地址。
  4. 证书设置
    下面,填写:
    • RSA 密钥强度
      。RSA 密钥的大小(以位为单位)。
      重要提示:
      RSA 密钥强度
      签名算法
      值与您在 OPC UA 服务器和 OPC UA 客户端对象中设置的 OPC UA 安全策略兼容。
      RSA 密钥强度
      签名算法
      值越大,用来对服务器和客户端之间的消息进行加密和解密的资源就越多。
    • 签名算法
      。用于创建证书的算法。
    • 到期日期
      。SSL 到期日期。
  5. 名称
    中,输入证书的名称。
  6. 位置
    中,输入或浏览到要用于存储证书的位置。
  7. 选择
    创建
Rockwell Automation
建议将证书备份到项目外部的个人文件夹中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal