搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
创建报警
创建针对超出温度发出警告的单一物位报警。
在
项目视图
中,右键单击
报警
,然后选择
新建
单一物位报警
。
在
属性
中,将
上限
设置为
60
。
将
自动证实
设置为
真
将
消息
设置为
Maximum temperature exceeded
在
输入变量
和
ProjectName
模型
Temperature
之间创建动态链接。
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
开发本地化的事件记录器
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal