指定网络设置

使用“网络设置”小组件启用 DHCP 客户端,并指定设备网络的 IP 地址、掩码、网关和 DNS 设置。
  1. 在设备上,打开包含“网络设置”小组件的画面。
    如果使用起始页上的 OptixPanel 模板创建项目,则选择
    设置
    ,然后选择
    网络
  2. 选择要为设备配置的网络设置:
    • LAN
      。此网络设置适用于具有一个端口的紧凑型设备或具有两个端口的标准设备。
    • WAN
      。此网络设置适用于具有两个端口的标准设备。
  3. 选中
    DHCP 客户端已启用
    可自动分配 IP、掩码、网关和 DNS 地址并将设置配置为只读,取消选中
    DHCP 客户端已启用
    可手动输入网络设置:
    • IP 地址
      。设备的 IP 地址。
    • 掩码
      。该地址必须与服务器掩码相同。
    • 默认网关
      。默认网络网关的可选 IP 地址。
    • DNS 1
      。网络的主 DNS 地址。
    • DNS 2
      。网络的次 DNS 地址。
    更改网络设置后,需要重新启动设备。
  4. 如果已进行手动更改,请选择
    应用
  5. 选择
    重新启动
    您必须通过 FTRA 小组件重新连接设备。请参见 连接到远程访问
    将出现
    设备已断开连接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal