加载应用程序

使用“加载应用程序”小组件将 FactoryTalk Optix 应用程序从 USB 驱动器加载到设备。
  1. 在设备上,打开包含“加载应用程序”小组件的画面。
  2. 输入应用程序路径
    中,导航至要从 USB 驱动器加载的 FactoryTalk Optix 应用程序,或选择
    浏览
    以浏览应用程序。
  3. 如果在导出应用程序时创建了密码,则在
    密码
    中输入密码。
  4. 指定是保留还是替换远程设备上的任何现有应用程序文件:
    • 如果要下载新的 FactoryTalk Optix 应用程序,选择
      删除含有更新的应用程序文件
      可替换 FactoryTalk Optix 应用程序文件,例如数据日志。
    • 如果要下载相同的只包含少量更改或添加的 FactoryTalk Optix 应用程序,取消选中
      删除含有更新的应用程序文件
      可保留现有的 FacatoryTalk Optix 应用程序文件,例如数据日志。
    #####
    显示加载 FactoryTalk Optix 应用程序时发生的任何错误或诊断消息。
  5. 选择
    加载
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal