搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
创建模板
使用模板可以创建具有相似属性的对象、对象类型和变量。
选择
模板库
。
将节点从
项目视图
拖到
模板库
的一个库中。
例如,拖动对象、对象类型、变量或小组件。
新模板将出现在
组件
下面。
(可选)选择该模板并输入其说明。
例如,解释如何使用或实现对象、对象类型、变量或小组件。
模板
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal