将应用程序配置为 MQTT 客户端

消息队列遥测传输 (Message Queue Telemetry Transport, MQTT) 是一种基于消息代理的标准 ISO 协议,该协议负责将消息分发给收件人客户端。
应用程序示例
小贴士:
可从以下位置下载示例项目:
MQTTClient.zip
先决条件
选择
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见添加客户端设备
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal