实现 UIPopulator NetLogic

将 NetLogic 指向图形对象。
  1. 项目视图
    中,选择
    UIPopulator
  2. 属性
    中,选择
    Add
    ,然后选择
    变量
  3. 将光标悬停在变量上,选择
    Edit
    并输入
    ModelObject
  4. 选择
    ModelObject
    旁边的
    Int32
    ,然后选择
    NodeId
    小贴士: 如果未看到所需选项,请选中
    显示全部
    复选框。
  5. ModelObject
    ProjectName
    UI
    MainWindow (type)
    列表框1
    选定条目 (Pointer)
    之间创建动态链接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal