创建用于切换约束的开关
创建标签:
在
项目视图
中,右键单击
MainWindow (type)
,然后选择。
将光标悬停在标签上,选择
并输入
ToggleConstraintLabel
。
在
属性
中,将
文本
设置为
Enable constraint
。
创建开关:
在
项目视图
中,右键单击
MainWindow (type)
,然后选择。
将光标悬停在开关上,选择
并输入
ToggleConstraintSwitch
。
对本文档有问题或反馈吗?
请在这里提交您的反馈 。
Normal