搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
创建面板
创建用于在两个其他面板之间切换的导航面板。
创建 SavePanel (type):
在
项目视图
中,右键单击
UI
文件夹,然后选择
新建
容器
面板
。
将光标悬停在面板上,选择
并输入
SavePanel
。
创建 ValuePanel (type):
在
项目视图
中,右键单击
UI
文件夹,然后选择
新建
容器
面板
。
将光标悬停在面板上,选择
并输入
ValuePanel
。
创建导航面板:
导航面板用于在不同面板之间切换。
在
项目视图
中,右键单击
MainWindow (type)
,然后选择
新建
容器
导航面板
。
在
属性
中的
面板1
下面,在
面板
属性和
ProjectName
UI
SavePanel (type)
之间创建动态链接。
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
在
属性
中,选择
面板
旁边的
。
在
属性
中的
面板2
下面,在
面板
和
ProjectName
UI
ValuePanel (type)
之间创建动态链接。
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
开发确认对话框
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal