创建对话框的上下文对象

借助上下文对象,可以在不同窗格中针对不同的用途重复使用同一个对话框类型。
  1. 创建上下文对象:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      UI
      ,然后选择
      新建
      模型
      对象
    2. 将光标悬停在对象上,选择
      Edit
      并输入
      ConfirmationDialogContext
  2. 将上下文对象转换为对象类型:
    1. 类型视图
      中,双击
      用户界面
    2. 项目视图
      中,将
      ConfirmationDialogContext
      拖到
      类型视图
      窗格中。
      项目视图
      中将出现
      ConfirmationDIalogContextType (type)
    3. 项目视图
      中,右键单击
      ConfirmationDialogContext
      ,然后选择
      删除
  3. 配置上下文对象类型:
    1. 项目视图
      中,选择
      ConfirmationDialogContextType (type)
    2. 属性
      中,选择
      Add
      ,然后选择
      变量
    3. 将光标悬停在变量上,选择
      Edit
      并输入
      Message
    4. 选择
      Int32
      ,然后选择
      LocalizedText
      小贴士: 如果未看到所需选项,请选中
      显示全部
      复选框。
    5. 移除
      Message
      变量值。
    6. 项目视图
      中,右键单击
      ConfirmationDialogContextType (type)
      ,然后选择
      新建
      方法调用
    7. 将光标悬停在方法调用上,选择
      Edit
      并输入
      OnConfirm
    8. 项目视图
      中,右键单击
      ConfirmationDialogContextType (type)
      ,然后选择
      新建
      方法调用
    9. 将光标悬停在方法调用上,选择
      Edit
      并输入
      OnCancel
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal