导入字体

可以将
FactoryTalk Optix 应用程序
配置为使用
TTF
OTF
格式的自定义字体。要使用非默认字体,请将字体导入项目中,使其可用作对象属性。
小贴士: 如果不执行以下过程,而是使用
FactoryTalk Optix Studio 桌面编辑器
,则可以将自定义的
TTF
OTF
字体文件复制到
ProjectName
\ProjectFiles\Font
文件夹。
  1. 在主工具栏中,选择
    浏览项目文件
  2. 项目文件
    中,选择
    导入文件
  3. 浏览到要导入的字体并选择它,然后选择
    打开
    验证为项目选择的字体在设备上是否可用,以及该字体是否支持所需字符。
  4. 关闭
    项目文件
现在,该字体出现在对象的
字体系列
属性中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal