- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
编辑图像
编辑画布上的图像,以编辑图像对象中显示的图片。
- 从项目视图中,双击MainWindow (type),以在单独的选项卡中打开编辑器。
- 在画布中,双击要更改的图像。提醒事项: 此外,要从项目视图编辑图像,还可以在项目视图中双击图像以打开编辑器中的选项卡。
- 在选择文件中,选择要显示的图像,然后选择选择。小贴士: 如果选择文件中未显示该图像,请选择,并在导入文件导入文件中选择要导入的图像,然后选择选择。
提供反馈