添加导航按钮

Web 浏览器
对象添加后退、前进和刷新按钮。
先决条件
  1. 添加导航按钮
  2. 创建三个
    按钮
    对象。
  3. 将按钮的
    文本
    属性设置为:
    • Back
    • Forward
    • Refresh
  4. 选择
    Back
    按钮,在
    事件
    中,选择
    MouseClickEvent
    旁边的
    Add
    ,然后选择
    Web 浏览器
    对象的
    导航到上一个
    方法。
  5. 选择
    Forward
    按钮,在
    事件
    中,选择
    MouseClickEvent
    旁边的
    Add
    ,然后选择
    Web 浏览器
    对象的
    导航到下一个
    方法。
  6. 选择
    Refresh
    按钮,在
    事件
    中,选择
    MouseClickEvent
    旁边的
    Add
    ,然后选择
    Web 浏览器
    对象的
    刷新
    方法。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal