搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
窗口
根容器。在画面引擎中,可以设置“窗口”以指定运行时的初始用户界面。
使用案例
每个项目中都必须有窗口。窗口是一种对象类型,不能包含实例。窗口对象包含用户界面中的所有对象以及这些对象的逻辑。
小贴士:
可创建多个适用于不同画面引擎的窗口对象。请参见
画面引擎
。
X
、
Y
和
总在最前面
属性仅适用于本地画面引擎。
容器
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal