使用画面可对构成特定界面的对象进行分组。
画面类型和实例
为优化项目可维护性,请创建画面对象类型,然后将其与面板加载器或导航面板配合使用。这允许您通过编辑父画面类型来修改所有画面实例。
画面文件夹
Rockwell Automation
建议在
项目视图
中的
UI
画面
文件夹中创建画面类型。还可以在项目的不同节点(例如 UI 文件夹)中创建画面类型。
每个新项目均包含一个空的
画面
文件夹。
小贴士:
如果项目不包含
画面
文件夹,请参见
添加画面文件夹
。
容器
添加画面文件夹
添加画面类型
添加画面实例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal