配置导航面板

通过将面板对象作为选项卡引用来配置导航面板。
  1. 项目视图
    UI
    中,右键单击一个容器,然后选择
    新建
    容器
    导航面板
  2. 项目视图
    中,双击导航面板。
    编辑器中将显示导航面板。
  3. 在导航面板中创建要作为选项卡引用的
    面板
    类型。
    有关更多信息,请参见创建图形对象类型
  4. 项目视图
    中,将面板类型拖动到编辑器中的导航面板。
    将面板类型放置在导航面板时,该面板中将出现新的导航选项卡。
  5. (可选)在
    属性
    中,在
    当前选项卡索引
    与控制当前所选选项卡的应用程序逻辑之间创建动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
    小贴士: 选项卡索引从 0 开始,默认值为 0。索引值 0 表示第一个选项卡。
  6. (可选)在
    属性
    面板#
    下,设置每个导航面板选项卡的属性:
    • 标题
      。导航面板选项卡的标题。
    • 图像路径
      。覆盖面板标题的图像的路径。为使图像与 UI 无缝集成,请使用大小合适的平面图像和透明背景。
    • 已启用
      。允许与设备上的选项卡进行交互。默认值为真。
    • 可见
      。使选项卡可见。默认值为真。
  7. (可选)在
    属性
    连接的面板加载器
    中,创建指向要连接的面板加载器的动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
    小贴士: 连接面板加载器后,将在面板加载器中显示导航面板选项卡的内容。
  8. (可选)在
    外观
    下,设置面板属性:
    • 可见
      。使面板可见。默认值为真。
    • 已启用
      。允许与设备上的面板进行交互。默认值为真。
    • 不透明度
      。设置面板的不透明度。默认值为 100,表示不透明。
    • 旋转
      。围绕其中心点旋转面板。如果为正值,面板将顺时针旋转。
    • 移动对象
      。使面板在运行时可移动。有关更多信息,请参见将图形对象设置为可移动
    • 选项卡位置
      。确定面板选项卡的位置或隐藏选项卡。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal