- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
按钮
生成用于执行方法的事件。
事件
使用以下按钮事件触发方法:
事件 | 在运行时执行以下操作时生成 |
---|---|
MouseClick 事件 | 单击或触按对象,然后释放对象。 |
MouseDown 事件 | 单击或触按对象。 |
MouseUp 事件 | 释放对象的单击或触按。 |
使用案例
触发不同的操作,例如:
- 开始生成报表
- 对活动报警进行确认
- 指示紧急状况
示例
具有不同样式的三个按钮

提供反馈