搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
复制图形对象
复制并粘贴对象可复制对象的配置。在创建对象时,通过复制对象可实现一致性并节省时间。
在
项目视图
或编辑器中,右键单击要复制的对象,然后选择
复制
。
小贴士:
此外,还可以选择对象,然后按
Ctrl
C
。
在
项目视图
或编辑器中,右键单击对象以包含复制的对象,然后选择
粘贴
。
小贴士:
此外,还可以选择对象以包含复制的对象,然后按
Ctrl
V
。
管理图形对象
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal