停靠对象

通过停靠对象来在容器中锚定对象。
在保持一定边距的同时将对象停靠在容器的任何一侧,在重置边距时将对象停靠在中间,或者沿着容器拉伸对象。
  1. 项目视图
    中,双击容器或选择
    Editor
    将在一个单独的选项卡中打开编辑器。
  2. 在编辑器中,选择要停靠的对象。
    小贴士: 要选择多个对象,请在按住
    Ctrl
    键的同时选择多个对象。
  3. 在编辑器工具栏中,选择用于停靠对象的按钮:
    • 左侧停靠
      。在保持一定边距的同时将选定对象锚定在左侧。
    • 右侧停靠
      。在保持一定边距的同时将选定对象锚定在右侧。
    • 顶部停靠
      。在保持一定边距的同时将将选定对象锚定在顶部。
    • 底部停靠
      。在保持一定边距的同时将选定对象锚定在底部。
    • 中间停靠
      。在将对象居中并重置边距的同时垂直锚定所选对象。
    • 中间停靠
      。在将对象居中并重置边距的同时水平锚定所选对象。
    • 左侧和右侧停靠
      。沿着容器水平拉伸所选对象。
    • 顶部和底部停靠
      。沿着容器垂直拉伸所选对象。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal