搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
对齐对象
在设计区中垂直或水平对齐所选对象。对齐对象会增加和缩小所选项的边距。
在
项目视图
中,双击容器或选择
。
编辑器中将打开一个单独的选项卡。
选择要对齐的对象。
小贴士:
要选择多个对象,请在按住
Ctrl
键的同时选择多个对象。
在“设计区”工具栏中,选择用于对齐设计区中选定对象的图标:
在左边框对齐。
在上边框对齐。
在右边框对齐。
在下边框对齐。
图形对象布局
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal