配置编辑器网格

在编辑器中将网格配置为显示或隐藏网格、对齐网格中的对象以及调整网格大小。
  1. 项目视图
    中,双击一个容器对象或选择
    Editor
    将在一个新选项卡中打开编辑器。
  2. 在编辑器工具栏中,选择
    网格设置
  3. 选择用于配置网格的选项:
    • 使网格可见
      。如果打开此开关,将在编辑器中显示网格。
    • 网格线对齐
      。将对象的边与网格对齐。
    • 网格大小
      。指定网格的大小,以像素为单位。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal